This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM560R6H:60mA 负载电流所需的最小输出电容

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435107/tpsm560r6h-required-minimum-output-capacitance-for-load-current-of-60ma

器件型号:TPSM560R6H

工具与软件:

你(们)好  

希望你有一个美好的一天!

根据数据表、 对于10V 输出电压、我们需要放置至少22uF 至25uF 的电容。 布板空间受到限制、无法容纳更多电容器。

您能否向我们建议我们可以使用的最小输出电容、该电容不会影响稳定性、瞬态响应和其他参数?

此外,如果您对电容器有任何 ESR 要求,请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中提到的最小输出电容为有效电容。 因此、您必须确保所选电容器的有效电容在10V 的直流偏置下高于25uF。 使用制造商数据表中所示的直流偏置特性曲线以确保这一点。 建议使用陶瓷电容以实现低 ESR。

    另外、请注意、提到的最小值仅用于稳定性考虑。  可添加额外的电容来改进瞬态响应并减少输出纹波。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,在我们的应用中60mA 的负载电流仍然是25uF 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、应确保最低25uF