This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:BQ79718电池组集成焊接过程中出现芯片故障

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432180/bq79616-q1-bq79718-chip-failure-during-battery-pack-integration-soldering-process

器件型号:BQ79616-Q1

工具与软件:

大家好、我们使用的是 C2P 电池组解决方案、这意味着  BQ79718的电压取样板首先通过焊接 FPC 与铝棒集成、然后铝棒按照电压从低到高的顺序通过激光焊接到电池单元中。
我们最近发现了一个用铜套管进行激光焊接时的绝缘异常(用于紧压铝棒和电池单元,同时限制激光焊接点与焊接点、和铜套管与电池轴肩之间的距离),这意味着用绝缘仪测量的铜套管与地面之间的绝缘电阻为100k, 但电池包高压电路对地绝缘值大于10M Ω、此时在8组焊接的电池包中刺穿了两个 BQ79718芯片。
从那时起、在提高了铜套的绝缘等级之后、我们又生产了10多组电池包、而不会出现类似的芯片故障。
但由于我们并不了解芯片的内部机制、因此无法通过仿真来识别导致此类故障的电流路径和故障模式。 您能否提供一些关键点或参考案例来帮助我们模拟分析此类故障的失效模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Wu、

    我仍在研究这个问题。 我明天会回到你身边。

    此致、

    阿卜杜勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abel:  

    感谢您的支持、期待您的专业响应。

    此致、

    库博

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abel:  

    很抱歉再次打扰您、我可以问您何时可以帮助回复吗? 我非常期待您的指导。 非常感谢。

    此致、

    库博

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdel:  

    请您帮忙看看、并针对此客户问题提供一些建议?  

    客户迫切需要进行 DV 测试、因为他们已经开始 DV 测试。  

    如有任何问题、请告诉我。  

    谢谢!

    Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ethan、

    感谢您注意到该问题的紧迫性。 我将与客户合作找出问题。  

    此致、

    阿卜杜勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kubo、

    很抱歉这么晚才回复。 我向同事询问了类似的问题、并建议大家检查 线束连接、因为可能会发现类似的故障、但连接错误、电池可能会错误地插入。 您能详细介绍一下电池组连接过程吗?

    此致、

    阿卜杜勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdel:  

    感谢您的答复。

    我认为我们对问题要点的理解存在一些偏差。 我们已经确定了导致 BQ79718芯片烧毁的电池组生产步骤、如下图所示:
    在此步骤之前、带有 BQ79718芯片的电压采样板已与 FPC (已导热、无连接器)焊接在一起、铝棒已与锂电池焊接在一起。
    此步骤的主要目的是  通过激光焊接将集成的 FPC、镍板和电压采样板与集成的电池单元和铝棒集成在一起。
    这一步的主要工作内容是首先将整个 FPC (含镍板和电压采样板)放在由铝棒和电池单元顶部形成的平面上,将激光焊接设备的铜套按在镍板上完成焊接,(铜套用于 紧压镍板和铝条,同时限制激光焊接和焊接点之间的距离, 而铜套管将与电芯的肩传导),并沿电压增加的方向以相同的方式焊接下一个点。
    这一步的异常点:在这一步中,激光焊接铜套管将接触镍板并导通,然后通过 FPC 内部的布线与电压采样板上的 BQ79718芯片导通。 当时、激光焊接过程中铜套的绝缘电阻相对较低(约100kΩ)、相当于 BQ79718芯片引脚(之前的步骤(激光焊接)正常连接到电池单元、而接受激光焊接的镍芯片的相应引脚通过100k 电阻接地。

    在这种情况下、 焊接的8组电池包中的两个 BQ79718芯片被折断。  在提高了铜套的绝缘等级之后、我们生产了10多组电池包、而不会出现类似的芯片故障。

    您能否提供一些关键点或参考案例来帮助我们模拟分析此类故障的失效模式?

    此致、

    库博

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kubo、

    您应该已经收到一封电子邮件、以跟进此问题。 让我们通过该电子邮件继续我们的对话。

    此致、

    阿卜杜勒