工具与软件:
大家好、我们使用的是 C2P 电池组解决方案、这意味着 BQ79718的电压取样板首先通过焊接 FPC 与铝棒集成、然后铝棒按照电压从低到高的顺序通过激光焊接到电池单元中。
我们最近发现了一个用铜套管进行激光焊接时的绝缘异常(用于紧压铝棒和电池单元,同时限制激光焊接点与焊接点、和铜套管与电池轴肩之间的距离),这意味着用绝缘仪测量的铜套管与地面之间的绝缘电阻为100k, 但电池包高压电路对地绝缘值大于10M Ω、此时在8组焊接的电池包中刺穿了两个 BQ79718芯片。
从那时起、在提高了铜套的绝缘等级之后、我们又生产了10多组电池包、而不会出现类似的芯片故障。
但由于我们并不了解芯片的内部机制、因此无法通过仿真来识别导致此类故障的电流路径和故障模式。 您能否提供一些关键点或参考案例来帮助我们模拟分析此类故障的失效模式?