This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28742:UCC28742输出电压5.2V 具有过冲

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435121/ucc28742-ucc28742-output-voltage-5-2v-has-overshoot

器件型号:UCC28742

工具与软件:

您好!

感谢您的答复。 连接的是输出器件电路、现在输出电容约为700uF。 它可能有点小、但我认为 没关系。  我尝试增加电容、看起来几乎相同。 LC 频率大约为7kHz、也许已经足够了。

您能介绍 UCC28742在上电时的工作状态吗? 开始时似乎有两个状态、边界点在过冲时刻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已收到您的请求、并且正在审核中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我们需要看到下面的控制方框图。

    上电时、 IFB 为0至0.5uA、设计接近临界导通运行、并以最大开关频率(FSW)运行、需要最大变压器初级(IPP)峰值电流。  一旦输出达到调节、该设计将控制峰值电流和频率、从而根据设计负载和输入电压控制输出电压。  有关 Fsw 和 IPP 电流控制、请参阅下图。   

    因此、当我打开您的设计的电源时、看起来设计以最大频率运行、并且电压过冲和频率正在降低。  这表明工作正常。

    1.增大输出电容可以减少上电期间的过冲。

    2.加快电压环路也会有所帮助。  

      a)我建议将环路交叉频率设置为2至4kHz、相位裕度为45度。

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、