This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM70880-Q1:设计评审

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LM70880-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434329/lm70880-q1-design-review

器件型号:LM70880-Q1

工具与软件:

大家好、我有一款基于 LM70880-Q1的7V - 55V 输入设计。 输出纹波非常高。 如果您能进行设计审查、我将不胜感激。

Webench 指示将 BIAS 连接到 VOUT。 但 Excel 快速入门计算器指出、当 Vin 超过32V 时、应将其接地。

此外、根据 Excel 计算器、我的 Cin 太低了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    请根据您的规格填写 calc 电子表格。

    谢谢。

    LM70XX0-CALC 计算工具|德州仪器 TI.com

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅随附的。

    e2e.ti.com/.../6813.LM70XX0_5F00_quickstart_5F00_calculator_5F00_A0.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    检查您的设计、看上去一切正常。  可以将偏置电源连接到应用中的 VOUT、没问题。

    您是否担心纹波或噪声尖峰?  如果是噪声尖峰、请确保通过示波器探头上的交流耦合、并使用短接地引线和开尔文连接、以使用桶形和尖端连接到 COUT +/-来正确测量 VOUT 纹波。

    希望这对您有所帮助。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我担心噪声尖峰。 这是在负载处测量的。

    此外、当汲取的电流大于5A 时、输出会降至4.3V。 然后是3.3V/8A。

    4A 负载

    负载为5A

    6A 负载

    7A 负载

    8A 负载

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    波纹较大似乎是削波电流限制造成的。  将 Rsense 从5MR 降低过来会有所帮助。  检查 Rsense 是否越低、问题就越好。  此外、除非您正确进行了上述测量、否则这些尖峰可能是由噪声拾取引起的。

    希望这对您有所帮助。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来在 BIAS 引脚上添加一个电容器有助于消除尖峰和纹波。

    5A 以上的输出电压会下降多少?

    我可以尝试降低分流值、但电流检测引脚输入端的滤波器可能会有所帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、添加 ISNS VOUT 滤波器也有帮助。 我仍然获得6A+的输出电压下降。

    我需要订购较低的分流器值进行测试。

    下面是在输出电容器上使用弹簧夹接地端进行的测量。

    空载

    1A

    主题

    3A

    4A

    5A

    6A

    7安培

    8A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    Iout 增量、看起来不错!

    如果需要滤除噪声尖峰、请尝试使用一些较小的陶瓷去耦电容器(1uF、100nF、10nF 和开尔文)、测试最小值、看看是否有帮助。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将分流器值降至4m Ω、可使输出保持在5V 至6A。 增大3m Ω 会保持5V 输出、直到输出达到7A。

    在输出端添加去耦电容器不会改变噪声尖峰。 我认为更新布局可以改善这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请记住下面的 Alex。

    如果您使用具有高 ESL 的电流感应电阻器、这也会导致问题。  理想情况下、Rsense 上从焊盘到焊盘的宽基极短产生较低的 ESL 并提高 Ilimit 精度。 对于布局、请确保以差分方式将 CS 反馈路由至器件。  希望这对您有所帮助、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我使用宽1206封装。 路由区分 Vout 有点困难。 看起来好像 DEV 板布线不是特别的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    我们确实以差分方式将电流检测反馈路由到器件。

    David。