主题中讨论的其他器件:LM4120、、 REF2025
工具与软件:
REF4132B25DBVR 负载电容高于 LM4120的负载电容
为了实现输出的稳定性、对电容的要求更高。
如果负载低于最大值、则电容是否可以减小至与的相同
LM4120没有振荡?
输出噪声增加是唯一的影响因素吗?
我需要确保没有振荡、但理想情况下需要 直接安装 REF4132B25DBVR
在不进行其他更改的情况下、使用 LM4120替代现有设计。
我假设需要增加 C 值才能实现规定的噪声系数。 如果可以的话
是否可以承受噪声带宽/级别的增加对于 LM4120、C 可以达到47nF?
负载电流远低于 LM4120 50mA 最大值(< 5 mA)。