This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF4132:替代 LM4120

Guru**** 2501925 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4120, REF4132, REF2025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435484/ref4132-as-replacement-for-lm4120

器件型号:REF4132
主题中讨论的其他器件:LM4120、、 REF2025

工具与软件:

REF4132B25DBVR 负载电容高于 LM4120的负载电容

为了实现输出的稳定性、对电容的要求更高。

如果负载低于最大值、则电容是否可以减小至与的相同
LM4120没有振荡?

输出噪声增加是唯一的影响因素吗?

我需要确保没有振荡、但理想情况下需要 直接安装 REF4132B25DBVR
在不进行其他更改的情况下、使用 LM4120替代现有设计。

我假设需要增加 C 值才能实现规定的噪声系数。 如果可以的话
是否可以承受噪声带宽/级别的增加对于 LM4120、C 可以达到47nF?

负载电流远低于 LM4120 50mA 最大值(< 5 mA)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您问我这个问题。 为确保稳定性、REF4132的最小负载电容为0.1µF。 我不建议低于该值。

    您可以考虑将 REF2025AIDDCR 作为替代产品。 与 LM4120一样、其引脚1可以保持悬空、没有最小输出电容值:

    左侧是 LM4120、右侧是 REF2025。 以下是 REF2025的输出电容器信息:

    我们建议在0.1µF 和10µF 之间使用电源旁路电容器来实现 REF2025。  

    其数据表的其余部分可在此处找到: https://www.ti.com/product/REF2025 

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Jackson