请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34Z100-G1 工具与软件:
大家好、我在读取 SOC 和 SOH 时遇到问题。 我已经实现了所有重要寄存器的值、并且所有值对于我使用的电池都是正确的。 不过、我在读取 SOC 和 SOH 值时、这些值始终为0%、即使电池未放电也是如此。 我已经激活了 IT_ENABLE、但也无法正常工作。 我是否需要设置一个特定的寄存器才能使这些参数正常工作? 是否有分步指南? 谢谢!