This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:SOC 和 SOH 读取问题

Guru**** 1863550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434015/bq34z100-g1-problem-in-reading-of-soc-and-soh

器件型号:BQ34Z100-G1

工具与软件:

大家好、我在读取 SOC 和 SOH 时遇到问题。 我已经实现了所有重要寄存器的值、并且所有值对于我使用的电池都是正确的。 不过、我在读取 SOC 和 SOH 值时、这些值始终为0%、即使电池未放电也是如此。 我已经激活了 IT_ENABLE、但也无法正常工作。 我是否需要设置一个特定的寄存器才能使这些参数正常工作? 是否有分步指南? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我目前正在研究这个问题、请允许我某个时间。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将等待谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您正在使用什么化合物?

    此致、

    Diego