Thread 中讨论的其他器件: LM70880-Q1
工具与软件:
您好!
我已在 PSpice for TI 中为14V 输入、12V 15A 输出应用实施了 TPS56121电路、在 Webench 的帮助下设计了该电路。 请验证设计、因为我在尝试模拟时遇到错误、无法确定原因。

我还附上了我面临的一些错误。

感谢你的帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我已在 PSpice for TI 中为14V 输入、12V 15A 输出应用实施了 TPS56121电路、在 Webench 的帮助下设计了该电路。 请验证设计、因为我在尝试模拟时遇到错误、无法确定原因。

我还附上了我面临的一些错误。

感谢你的帮助。
尊敬的 Calan:
当然。
e2e.ti.com/.../TPS56121-Simulation.zip
谢谢你。
大家好、Aaron:
Webench 在占空比方面受到限制、这就是您在 Webench 中看到此错误的原因。 参阅数据表、这在理想情况下应该有效、因为占空比满足数据表占空比阈值。 尽管在实际应用中、确认该结果是否稳定的唯一方法是在工作台上进行检查。 我可以进行检查以确认这是否在工作台上有效、但订购电路板和测试需要一些时间。 我可以随时向您提供有关测试状态的最新信息。
谢谢!
Calan