This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56121:仿真错误

Guru**** 1864050 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56121, LM70880-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1425634/tps56121-simulation-errors

器件型号:TPS56121
Thread 中讨论的其他器件: LM70880-Q1

工具与软件:

您好!

我已在 PSpice for TI 中为14V 输入、12V 15A 输出应用实施了 TPS56121电路、在 Webench 的帮助下设计了该电路。 请验证设计、因为我在尝试模拟时遇到错误、无法确定原因。

我还附上了我面临的一些错误。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于14Vin、12Vout 和15A 的条件、此设计超出了器件的占空比限制。 这可能是该设计中出现误差的原因。

    Webench 无法在这些条件下进行设计。

    请尝试在不同条件下进行设计、并告诉我结果。 如果需要、我们也可以搜索支持这些条件的器件。

    谢谢!

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Calan:

    我在较低电压输出条件下重复测试、但仍然存在相同的误差。 我正在寻找具有12V 15A 输出的降压转换器、并且已并行识别 LM70880-Q1、并在测试 TPS56121之前为其设计了电路、但进行了交换、因为它没有建模双模、我无法进行任何仿真测试。 如果我无法在给定条件下解决这些错误、您是否知道有任何其他器件?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron:

    我目前正在研究错误可能是由什么引起的。 在此之后、如果仍然需要该器件、我们将研究替代器件。

    请允许我在本周和明年之间再次与您联系、谈谈 P-SPICE 问题。

    谢谢!

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron:

    您能否将压缩的项目与所有文件共享?

    谢谢!

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Calan:

    当然。

    e2e.ti.com/.../TPS56121-Simulation.zip

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron:

    感谢您的分享。 请允许我花些时间来研究这个问题。

    谢谢!

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron:

    我们目前正在努力解决此问题、我们将随时向您通报最新情况。

    感谢您的耐心等待、

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron:

    导致 PSpice 仿真中出现错误的原因似乎是.lib 文件的第215行带有一个额外的花括号。

    请参阅以下内容:

    删除末尾的这个额外花括号后、保存该文件、然后重新运行仿真、它应该可以正常工作。

    希望这对您有所帮助。

    如果这有助于解决您的问题、请不要忘记点击"这已解决了我的问题"。

    此致!

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Calan:

    感谢您提供解决方案。 我只是想确认转换器是否可以处理15A 12V 输出、因为网页上说明了这一点、但从我看到的数据表中就没有提到这一点。 我还意识到、在没有收到占空比超出限制消息的情况下、无法将这些参数输入到 Webench 中、当数据表建议它能够处理此占空比时、我想问为什么会出现这种情况。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron:

    我可以确认一下、您的 Fsw 是500kHz 吗?

    谢谢!
    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Calan:

    是的、这就是我想要的、但 Webench 都不支持500kHz 或300kHz、因此我只想确保这是可以实现的。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron:

    Webench 在占空比方面受到限制、这就是您在 Webench 中看到此错误的原因。 参阅数据表、这在理想情况下应该有效、因为占空比满足数据表占空比阈值。 尽管在实际应用中、确认该结果是否稳定的唯一方法是在工作台上进行检查。 我可以进行检查以确认这是否在工作台上有效、但订购电路板和测试需要一些时间。 我可以随时向您提供有关测试状态的最新信息。

    谢谢!

    Calan