Other Parts Discussed in Thread: BQ25758, BQ25750, BQSTUDIO, EV2400
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、BQ25758 、 EV2400
工具与软件:
- 检查 EN_CHG=1
- 设置 CE =低电平
执行这些步骤后、我没有在充电输出端测量任何充电电压(所有其他 BQ25750寄存器都保持其默认设置)。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: BQ25758, BQ25750, BQSTUDIO, EV2400
工具与软件:
执行这些步骤后、我没有在充电输出端测量任何充电电压(所有其他 BQ25750寄存器都保持其默认设置)。
Yanjie 您好!
感谢您与我们在此方面的合作。 您能回答几个问题来帮助我们对此进行调试吗?
顺便说一下、我们还有 BQ25750的示例驱动程序 、可能有助于编写固件。
此致、
埃森·加洛韦
我之前使用 MCU 来写入/读取 Reg 值、因此我按照您的建议使用 BQ2400和 Battery Management Studio 来检索 BQ25750 Reg 值。
我的答复如下:


据我所知、如果我正确设置了 Reg 和 Pin、即使不连接电池、我也应该能够测量充电电压。 因此、我的当前目标是配置 Reg 和 Pin、以便能够测量充电电压
Yanjie 您好!
[报价 userid="629413" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432772/bq25750-software-control-to-start-charging-with-the-bq25750/5499384 #5499384"]为了实现这一目标、我们打算通过切换不同的电阻组合(Rbot、Rtop 等)来设置所需的电压。 我们计划使用继电器或晶体管来切换这些电阻器组合。 您能否说明这种方法是否可行?这会起作用。 如果您需要为大量不同类型的电池充电、可以改用 BQ25758。 BQ25758是一款具有 CC 和 CV 环路的 I2C 控制型直流/直流转换器。
或者、如果您对设计有任何具体问题、请告诉我、以便我直接回答这些问题
感谢您提供这些信息。 我有一些建议:
如果您使用示波器测量 SW1和 SW2、是否会看到任何开关? 启用充电后、REGN 是否会升至5V?
此致、
埃森·加洛韦
根据您的建议、实验结果如下:
为了进行测试、我将栅极电阻器短路。
没有变化。
确保 D4和 D5是肖特基二极管
当然
如果您使用示波器测量 SW1和 SW2、您是否看到任何切换?
由于没有输出、因此未进行测量。
启用充电后、REGN 是否可以达到5V?
5V 活动
这是我们完整的原理图。 请帮助我们审查它以了解是否存在任何潜在问题。 连接到 MCU (M0516)的引脚已断开连接、现在进行手动控制。 I2C 连接到 EV2400、从而允许 EV2400操作 BQ25750。

Yanjie 您好!
感谢您提供的信息。 以下是我对整个原理图的想法:
请参考以下原理图和布局检查清单: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322803/faq-bq25750-schematic-and-layout-checklist
如果您有任何其他相关问题、请告诉我。
此致、
埃森·加洛韦
尊敬的 Ethan:
我们回应如下:
[报价 userid="454523" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432772/bq25750-software-control-to-start-charging-with-the-bq25750/5504891 #5504891"]我们的硬件工程师认为这两项建议与 EMC 问题有关、但我当前的问题是电路无法正常工作、没有 PWM 输出。
R6、R7、R8和 R9需要使用10Ω 电阻。
我试过,但它没有帮助。
[报价 userid="454523" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432772/bq25750-software-control-to-start-charging-with-the-bq25750/5504891 #5504891"]以下是原理图和布局检查清单供参考: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322803/faq-bq25750-schematic-and-layout-checklist我们的硬件工程师进行了审查、发现与我们的原理图没有太大差异。
根据前面提到的软件和硬件配置、我们的预期是、在 BQ25750上电后、我们会在 HIDRV1/2和 LODRV1/2引脚上看到 PWM 波形。 但是、在测量后、我们没有发现此类波形。

Yanjie 您好!
感谢提供测试信息。 当充电器处于快速充电模式时、您应该会在 SW1/SW2上看到 PWM 波形。
您的工程师认为 ICHG 的 RC 滤波器针对噪声问题。 但是、BATDRV 的 RC 滤波器会在需要时减慢 BATFET 的导通速度。
我还有一些测试建议:
此致、
埃森·加洛韦