This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:使用 BQ25750开始充电的软件控制

Guru**** 1863550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25758, BQ25750, BQSTUDIO, EV2400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432772/bq25750-software-control-to-start-charging-with-the-bq25750

器件型号:BQ25750
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、BQ25758 EV2400

工具与软件:

我是一名固件工程师、我想使用 BQ25750为我的电池充电。 要开始使用 BQ25750进行充电、我应该执行哪些步骤?

以下是我当前使用 BQ25750开始充电的步骤。 我不确定这些步骤是否正确。
  1. 检查 EN_CHG=1
  2. 设置 CE =低电平

执行这些步骤后、我没有在充电输出端测量任何充电电压(所有其他 BQ25750寄存器都保持其默认设置)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanjie 您好!

    感谢您与我们在此方面的合作。 您能回答几个问题来帮助我们对此进行调试吗?

    • 您使用的是 EVM 还是定制 PCB?
    • 您可以读取状态寄存器和标志寄存器的内容吗? 使用 BQStudio 可能会更容易一些。
    • VAC 和 VBAT 上的电压是多少?指定的充电电流是多少?

    顺便说一下、我们还有 BQ25750的示例驱动程序 、可能有助于编写固件。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我之前使用 MCU 来写入/读取 Reg 值、因此我按照您的建议使用 BQ2400和 Battery Management Studio 来检索 BQ25750 Reg 值。

    我的答复如下:

    • 您使用的是 EVM 还是定制 PCB?
      • 定制 PCB
    • 您可以读取状态寄存器和标志寄存器的内容吗? 使用 BQStudio 可能会更容易一些。
      • 我使用 BQ2400 & Battery Management Studio 来获取 BQ25750 Reg
    • VAC 和 VBAT 上的电压是多少?指定的充电电流是多少?
      • 如图所示

    据我所知、如果我正确设置了 Reg 和 Pin、即使不连接电池、我也应该能够测量充电电压。 因此、我的当前目标是配置 Reg 和 Pin、以便能够测量充电电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的射野视图的配置如下图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanjie 您好!

    感谢您提供新信息。 我在字段视图中查看您的寄存器。

    您在 VBAT 和 REGN 上看到什么电压?

    此外、您是否可以设置 EN_CHG=1并向我发送什么寄存器报告? 您是否还可以将原理图发送给我以便我进行审阅?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    要向您提供原理图、我们需要先进行内部讨论、因此我们目前无法分享。

    REGN 引脚的电压为5V。 我不确定这是否就是您要找的。

    下图显示了当 EN_CHG=1时的寄存器报告和 VBAT 值。

    谢谢!

    Yanjie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanjie 您好!

    我认为 FET 或电感器很可能有问题。 有几个测试可能会有所帮助:

    • 确保开关 FET 正确焊接在电路板上。
    • 使用示波器测量 SW1和 SW2上的电压。

    您是否也可以将 FET 数据表发送给我? 使用 REGN 为 DRV_SUP 供电时、建议使用 VTH 约或低于2V 的 FET。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将让硬件工程师检查您的描述、以确认您提到的详细信息。
    顺便说一下、由于我们计划使用 BQ25750为具有不同电池节数的电池充电、因此我们需要 BQ25750来支持各种充电电压。 为实现此目的、我们打算切换不同的电阻组合(Rbot、Rtop 等)、设置所需的电压。 我们计划使用继电器或晶体管来切换这些电阻器组合。 您能否说明这种方法是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的硬件工程师希望协助检查涉及 BQ25750的电路设计是否存在任何问题(如图所示)。

    如果您可以提供图中的说明或关键详细信息、我可以根据这些信息帮助您进行分析。 或者、如果您关心的设计特定方面、请告诉我、以便直接解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanjie 您好!

    [报价 userid="629413" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432772/bq25750-software-control-to-start-charging-with-the-bq25750/5499384 #5499384"]为了实现这一目标、我们打算通过切换不同的电阻组合(Rbot、Rtop 等)来设置所需的电压。 我们计划使用继电器或晶体管来切换这些电阻器组合。 您能否说明这种方法是否可行?

    这会起作用。 如果您需要为大量不同类型的电池充电、可以改用 BQ25758。 BQ25758是一款具有 CC 和 CV 环路的 I2C 控制型直流/直流转换器。

    或者、如果您对设计有任何具体问题、请告诉我、以便我直接回答这些问题

    感谢您提供这些信息。 我有一些建议:

    • 为了进行测试、我将使栅极电阻器短路。
    • 确保 D4和 D5是肖特基二极管

    如果您使用示波器测量 SW1和 SW2、是否会看到任何开关? 启用充电后、REGN 是否会升至5V?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您的建议、实验结果如下:

    为了进行测试、我将栅极电阻器短路。

    没有变化。

    确保 D4和 D5是肖特基二极管

    当然

    如果您使用示波器测量 SW1和 SW2、您是否看到任何切换?

    由于没有输出、因此未进行测量。

    启用充电后、REGN 是否可以达到5V?

    5V 活动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我们完整的原理图。 请帮助我们审查它以了解是否存在任何潜在问题。 连接到 MCU (M0516)的引脚已断开连接、现在进行手动控制。 I2C 连接到 EV2400、从而允许 EV2400操作 BQ25750。

    e2e.ti.com/.../3580.SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanjie 您好!

    感谢您提供的信息。 以下是我对整个原理图的想法:

    • 如果电阻大于5kΩ、则 ICHG 或 ILIM_HIZ 电阻器将需要一个与它们并联的 RC 滤波器。
    • 我建议为从 BATDRV 到 BATSRC 以及从 ACDRV 到 ACSRC 的 RC 滤波器放置占位符
    • R6、R7、R8和 R9需要连接到10Ω 电阻器。

    请参考以下原理图和布局检查清单: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322803/faq-bq25750-schematic-and-layout-checklist

    如果您有任何其他相关问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我们回应如下:

    [报价 userid="454523" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432772/bq25750-software-control-to-start-charging-with-the-bq25750/5504891 #5504891"]
    • 如果电阻大于5kΩ、则 ICHG 或 ILIM_HIZ 电阻器将需要一个与它们并联的 RC 滤波器。
    • 我建议为从 BATDRV 到 BATSRC 以及从 ACDRV 到 ACSRC 的 RC 滤波器放置占位符
    [报价]

    我们的硬件工程师认为这两项建议与 EMC 问题有关、但我当前的问题是电路无法正常工作、没有 PWM 输出。

    R6、R7、R8和 R9需要使用10Ω 电阻。

    我试过,但它没有帮助。

    [报价 userid="454523" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432772/bq25750-software-control-to-start-charging-with-the-bq25750/5504891 #5504891"]以下是原理图和布局检查清单供参考: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322803/faq-bq25750-schematic-and-layout-checklist

    我们的硬件工程师进行了审查、发现与我们的原理图没有太大差异。

    根据前面提到的软件和硬件配置、我们的预期是、在 BQ25750上电后、我们会在 HIDRV1/2和 LODRV1/2引脚上看到 PWM 波形。 但是、在测量后、我们没有发现此类波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanjie 您好!

    感谢提供测试信息。 当充电器处于快速充电模式时、您应该会在 SW1/SW2上看到 PWM 波形。

    您的工程师认为 ICHG 的 RC 滤波器针对噪声问题。 但是、BATDRV 的 RC 滤波器会在需要时减慢 BATFET 的导通速度。

    我还有一些测试建议:

    • 您能否检查 ACFET 是否已开启? 您应该能够通过测量 Q6漏极上的电压来检查这一点。 插入适配器时、您是否连接了 VAC 电压 VSYS?
    • 您可以检查 LODRV1和 LODRV2上的波形吗?
    • 在这些测试期间、您还可以测量 VBAT 上的电压吗?

    此致、
    埃森·加洛韦