This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25762-Q1:突发模式补丁下载未完成

Guru**** 1861110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435607/tps25762-q1-burst-mode-patch-download-not-completing

器件型号:TPS25762-Q1

工具与软件:

我将 TPS25762用于具有微控制器主机的配置(TVSP 索引1)。 固件加载在 www.ti.com/.../slvaff7a.pdf 第4.3.2节的第8步中超时:"读取并轮询 DATAx 寄存器、直到字节1为0x00、指示器件补丁捆绑包下载成功。" 该寄存器返回为0x03:

此过程一直持续到超时达到5秒。 该0x03值是否是某种错误代码? 它表示什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    0x03表示此任务被拒绝。

    您能否共享整个 Saleae 捕获的整个数据、从开始到结束时从寄存器地址0x09读取0x03的位置?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经通过电子邮件向您发送跟踪、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacob、

    您的 Saleae 捕获结果显示 I2C 时钟频率为~100kHz。 请尝试改用400kHz。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在400kHz 时、它在第4步中失败-从 DATA1寄存器读取应该会显示零、但我得到的是0x05、0x3D、0x00。 我将通过电子邮件向您发送新跟踪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    让我们将此讨论移至电子邮件地址。

    我将结束该主题帖。 对于任何其他问题、请开始新的查询。

    BR、