请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25762-Q1 工具与软件:
我将 TPS25762用于具有微控制器主机的配置(TVSP 索引1)。 固件加载在 www.ti.com/.../slvaff7a.pdf 第4.3.2节的第8步中超时:"读取并轮询 DATAx 寄存器、直到字节1为0x00、指示器件补丁捆绑包下载成功。" 该寄存器返回为0x03:
此过程一直持续到超时达到5秒。 该0x03值是否是某种错误代码? 它表示什么?