This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616:AFE 芯片浪涌失效模式讨论

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435325/bq79616-discussion-on-surge-failure-modes-of-afe-chips

器件型号:BQ79616

工具与软件:

尊敬的先生:

在初步的实验验证中、我们看到了 AFE 芯片出现多种失效模式、包括负载切断导致电流快速下降、导致 AFE 芯片潜在受损、焊接电池组内部时激光焊接铜套未能使电池电芯与 AFE 采样线束实现绝缘、以及电池组外部单点绝缘失效(LINK+)。
从故障后的现象可以看到芯片的第9到14个 Vc 通道基本烧坏了、外围均衡采样电阻也烧坏了。 使用万用表的测量结果显示对地短路。
我想问为什么这些通道总是被不同的故障模式烧毁、这些通道有哪些特殊功能? 为什么采样电阻器也烧毁、应如何保护它们? 具体的故障模式或浪涌路径是什么?

此致、

库博

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kubo、

    请允许我们通过电子邮件继续调查此问题。  

    此致、

    阿卜杜勒