This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520-Q1:栅极驱动器输出推挽损坏。

Guru**** 2379650 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520-Q1, UCC21550-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435783/ucc21520-q1-gate-driver-output-push-pull-being-damaged

器件型号:UCC21520-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC21550-Q1

工具与软件:

您好!

我遇到了与电网相连的 PFC 设计问题、其中 SiC MOSFET 会损坏。

经过调查、我们发现在某些情况下、从 VDD 到 OUT、栅极驱动器的输出推挽会发生短路。

我们有来自微控制器的 PWM 信号和禁用引脚、但禁用引脚的时序不受控制、因为它也可以由硬件保护触发。

根据数据表、在导通过程中、输入不应从 ON 切换至 OFF。

这是否意味着使用此栅极驱动器的唯一方法是使用 FPGA 控制多个电源的导通/关断和禁用?

您是否有任何其他器件型号可以更好地应对这种情况?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    Unknown 说:
    根据数据表、在开启过程中、输入不应从 ON 切换为 OFF

    数据表中的这一声明 指的是驱动器输出的窄脉冲。 当驱动器输出一个窄脉冲时、它会强制输出级 MOSFET 切换、同时电流流过它们、从而导致振铃和可能的 EOS。 使用 UCC21520-Q1、只要避免窄脉冲(持续时间短于 MOSFET 的开关速度)、就不会出现问题。

    使用新一代器件 UCC21550-Q1、实现了脉冲扩展电路。 这一附加功能通过监测来自输出引脚的栅极电压来防止输出输出输出窄脉冲。 由于噪声等外部因素可能会无意中通过输入端输入窄脉冲、因此 UCC21550-Q1是一款出色的器件、可在电流流经驱动器的输出级 MOSFET 时完全防止输出开关。

    UCC21550-Q1产品页面链接: https://www.ti.com/product/UCC21550-Q1 

    我建议对该器件进行查看、因为它是 UCC21520-Q1的较新版本、具有更高的稳健性和更好的成本结构。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Hiroki