主题中讨论的其他器件: UCC21550-Q1
工具与软件:
您好!
我遇到了与电网相连的 PFC 设计问题、其中 SiC MOSFET 会损坏。
经过调查、我们发现在某些情况下、从 VDD 到 OUT、栅极驱动器的输出推挽会发生短路。
我们有来自微控制器的 PWM 信号和禁用引脚、但禁用引脚的时序不受控制、因为它也可以由硬件保护触发。
根据数据表、在导通过程中、输入不应从 ON 切换至 OFF。

这是否意味着使用此栅极驱动器的唯一方法是使用 FPGA 控制多个电源的导通/关断和禁用?
您是否有任何其他器件型号可以更好地应对这种情况?
谢谢你。