工具与软件:
使用一段时间后、电压输出下降(0.6V 应该输出、异常时会下降到0.337V)、请帮助检查电路

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
使用一段时间后、电压输出下降(0.6V 应该输出、异常时会下降到0.337V)、请帮助检查电路

尊敬的 Wei:
感谢您检查波形。 遗憾的是、如果不更清楚地查看发生该事件期间这些引脚上的行为、我就不能真正解释为什么会发生压降。
压降可能与某些输入电压情况相关、因此我们务必捕获压降事件、从而清晰地显示 IC 在输入和输出端看到的情况。
您监视 VOUT 多长时间? VOUT 电压是否 长时间保持稳定?
您是否在 VOUT 上设置了下降沿触发器并让 IC 长时间运行以检查是否存在压降事件?
此致、
James
大家好、James 目前我们的测试结果表明、功率输出并没有从0.6V 下降到异常0.337V、而且输出异常实际上是打开电源时有直接的异常。
出现如下现象:53317功率输出在冷启动时正常、为正常的0.6V、但53317在特定热启动时会出现异常(板的温度升高、测试电源芯片的温度约为40度)、但电源关闭后、53317输出在冷却并恢复冷启动状态后将恢复正常。
看看这种现象与启动时的温度有关、请帮助分析具体的内部原因、谢谢!
附件是异常启动时的波形

尊敬的 Wei:
感谢您的更新。 我只提交了一个获取 TPS53317EVM 的申请、以便在收到温度阈值后自行查看。
明确的是、该问题是仅在您尝试将部件加电到60度以上时才发生、还是在 IC 运行一段时间且 IC 温度上升到60度以上后出现压降?
现在、听起来这两种情况都可能导致问题、但在您之前的一篇文章中、您提到了热启动与冷启动、因此我想了解您尝试的所有测试条件。
此致、
James
尊敬的 Wei:
有趣的信息。
如果我理解正确、请告诉我、因为这会影响我们如何运行测试。
我仍在等待 TPS53317EVM、所以让我看看能否加快该板的运行速度、以便检查这种行为。
下电上电和首次上电之间是否有差异? (时序或电压电平的差异)
此致、
James