This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53317:输出电压(Vout)下拉

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1406959/tps53317-vout-drop-down

器件型号:TPS53317

工具与软件:

使用一段时间后、电压输出下降(0.6V 应该输出、异常时会下降到0.337V)、请帮助检查电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    我看不到原理图有任何主要问题。

    您能否共享以下示波器捕获:

    • 一个示波器捕获中的 VIN、VOUT、REFIN、VREF。 如果可能、捕获压降事件并标记时分和通道

    • 上电时和压降事件期间的 EN、VOUT、VREF、PGOOD (如果可能)

    此外、如果您需要对输入电容、输出电容和补偿网络进行任何计算、请在此处分享这些计算结果。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIN、VOUT、REFIN、VREF 已测试、但在压降时未能捕获波形;上电时测试了 EN、VOUT、VREF、PGOOD、并且在下降时未能捕获波形;
    关于输入和输出电容的计算、我们是根据手册中的建议设计的、没有额外的计算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    感谢您检查波形。 遗憾的是、如果不更清楚地查看发生该事件期间这些引脚上的行为、我就不能真正解释为什么会发生压降。

    压降可能与某些输入电压情况相关、因此我们务必捕获压降事件、从而清晰地显示 IC 在输入和输出端看到的情况。

    您监视 VOUT 多长时间? VOUT 电压是否 长时间保持稳定?

    您是否在 VOUT 上设置了下降沿触发器并让 IC 长时间运行以检查是否存在压降事件?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、James 目前我们的测试结果表明、功率输出并没有从0.6V 下降到异常0.337V、而且输出异常实际上是打开电源时有直接的异常。
    出现如下现象:53317功率输出在冷启动时正常、为正常的0.6V、但53317在特定热启动时会出现异常(板的温度升高、测试电源芯片的温度约为40度)、但电源关闭后、53317输出在冷却并恢复冷启动状态后将恢复正常。
    看看这种现象与启动时的温度有关、请帮助分析具体的内部原因、谢谢!
    附件是异常启动时的波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    James 已离职、将于周四返回。 因此、他的响应会有一些延迟。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    如果 IC 在正常温度下加电、则输出在0.6V 处看起来正常

    是否存在发生问题的温度阈值? 如果起始温度为25°C、是否存在特定高温条件下开始出现问题?

    这是我们可以查看是否存在温度问题的内容、但根据其他因素、这可能需要几周时间。

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试后发现问题的温度阈值大概是60度、低于60度、芯片启动没有问题、60度以上有问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    感谢您的更新。 我只提交了一个获取 TPS53317EVM 的申请、以便在收到温度阈值后自行查看。

    明确的是、该问题是仅在您尝试将部件加电到60度以上时才发生、还是在 IC 运行一段时间且 IC 温度上升到60度以上后出现压降?

    现在、听起来这两种情况都可能导致问题、但在您之前的一篇文章中、您提到了热启动与冷启动、因此我想了解您尝试的所有测试条件。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、测试现象如下:板上电一段时间后、芯片和 PCB 的温度升至60度以上、再重启外部电源、 53317的输出将异常、这也是我之前说过的热启动; 不过使用热风枪将芯片加热到60度以上、然后上电、此时53317的输出是正常的。
    同样的、芯片温度低于60度、 当外部 电源打开环境温度时、53317的输出正常、这也是我之前说过的冷启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    有趣的信息。

    • 在首次启用 PMIC 之前、使用热风枪将 IC 温度升高到60度以上不会导致输出出现问题。
    • 打开 PMIC 并使其升温 tp 60度然后进行下电上电确实会导致输出问题。

    如果我理解正确、请告诉我、因为这会影响我们如何运行测试。

    我仍在等待 TPS53317EVM、所以让我看看能否加快该板的运行速度、以便检查这种行为。

    下电上电和首次上电之间是否有差异? (时序或电压电平的差异)

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您是对的、下电上电和首次上电之间有什么区别吗? (时间或电压电平的差异) 无

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Wei、

    一旦我获得 EVM、我将运行 PMIC 一段时间、看看我是否可以使其达到60度以上、然后触发下电上电。 您在测试过程中施加什么样的负载? 您是否仅使用直流负载?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在测试过程中应用了什么类型的负载---- DDR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    DDR 可能与瞬态负载类似、而不是直流、但我会在获取 EVM 时尝试这两种选项。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    很抱歉耽误你的时间、我还在等得到这个 EVM。 我需要查看一些红色胶带才能拿到我的证书、但我还是想检查上面提到的条件、看看我们的硬件上是否有同样的东西。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    我们的产品分销团队通知我、我们没有任何 EVM 库存、因此无法继续发货。 我们很抱歉在这里耽误了很长的时间。 我不知道此 EVM 已从我们的构建列表中删除。

    我正在与我们 DDR 团队的一些老成员进行核实、看看他们是否有 EVM。 我通常不喜欢使用旧版电路板、但这比从头开始重新构建电路板要快。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    不幸的是、在找到旧电路板时运气不好。 我想我不能在最后重现这个问题

    我可以帮助解决您遇到的任何其他问题、但这可能很少见。 我检查了其他一些线程、但没有看到有人提到与温度相关的行为。

    此致、

    James