Other Parts Discussed in Thread: UCD9090
主题中讨论的其他器件:UCD9090
工具与软件:
你(们)好。
我们在 MON10上监控 PSU 12V、并通过 GPIO13控制 LDO 1.1V ENA。
现在、我们要在12V 电压无法达到10V 电压时禁用1.1V LDO。 但我们发现结果出乎意料。 请帮助检查。
意外结果1:
如果我们直接关闭 PSU、当 PSU 电压无法达到10V 时、ALL_PWR_OK 不会下拉。 但是、如果我们通过外部电源降低12V、 当 MON10达到10V 时、可以触发 ALL_PWR_OK。
意外结果2:
当 ALL_PWR_OK 为 低电平时、LDO 1.1的 GPIO13 ENA 未下拉。





谢谢!
LEO