This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2HB50-Q1:TPS2HB50-Q1、TPS1HB50-Q1和 TPS1HTC100-Q1 EN 引脚的端子电容

Guru**** 1860940 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1HB50-Q1, TPS2HB50-Q1, TPS1HTC100-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435256/tps2hb50-q1-terminal-capacitance-of-en-pin-for-tps2hb50-q1-tps1hb50-q1-and-tps1htc100-q1

器件型号:TPS2HB50-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS1HTC100-Q1、TPS1HB50-Q1

工具与软件:

您好!

我的客户想分别了解 TPS2HB50-Q1、TPS1HB50-Q1和 TPS1HTC100-Q1的 EN 引脚的端子电容。 他们希望在主机和 EN 引脚之间放置一个电阻器、并估算 EN 的 tr / RF 时间。

此致、

K.. 平野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirano-San,

    这些引脚上的电容通常为皮法量级(pF)、不会为添加到引脚的 RC 滤波器提供任何显著值。 布局上的布线阻抗可能不是引脚上的任何电容值。 我们之前已经针对类似 Denso 的客户研究过这个问题、但是即使通过与设计团队进行检查、我们也没有任何重要的数据要分享、因为这些数据的价值不大。

    对于数字引脚的上升时间、他们有什么特别担心的地方吗?

    此致、
    TIM