请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2HB50-Q1 主题中讨论的其他器件: TPS1HTC100-Q1、TPS1HB50-Q1
工具与软件:
您好!
我的客户想分别了解 TPS2HB50-Q1、TPS1HB50-Q1和 TPS1HTC100-Q1的 EN 引脚的端子电容。 他们希望在主机和 EN 引脚之间放置一个电阻器、并估算 EN 的 tr / RF 时间。
此致、
K.. 平野
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我的客户想分别了解 TPS2HB50-Q1、TPS1HB50-Q1和 TPS1HTC100-Q1的 EN 引脚的端子电容。 他们希望在主机和 EN 引脚之间放置一个电阻器、并估算 EN 的 tr / RF 时间。
此致、
K.. 平野
Hirano-San,
这些引脚上的电容通常为皮法量级(pF)、不会为添加到引脚的 RC 滤波器提供任何显著值。 布局上的布线阻抗可能不是引脚上的任何电容值。 我们之前已经针对类似 Denso 的客户研究过这个问题、但是即使通过与设计团队进行检查、我们也没有任何重要的数据要分享、因为这些数据的价值不大。
对于数字引脚的上升时间、他们有什么特别担心的地方吗?
此致、
TIM