请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65219 工具与软件:
你(们)好
请告诉我下面的问题。
在 TPS6521902的首次上电期间、"ON 请求"和"GPO2"之间的时间是多少?
configration 是默认设置。
是否需要600毫秒?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你(们)好
请告诉我下面的问题。
在 TPS6521902的首次上电期间、"ON 请求"和"GPO2"之间的时间是多少?
configration 是默认设置。
是否需要600毫秒?
您好、Matt
我认为 TPS6521902的 PU_ON_FSD 默认设置为启用。 (首次电源检测)
因此、我认为在第一次上电(无电源)时 不使用按钮。
在上述情况下、它需要600ms 吗?
如果不是600毫秒、需要多长时间?
"请注意、如果启用了 FSD (首次电源检测)特性、则器件会从开始
"无电源"至"活动"状态、一旦 VSYS 上的电压高于、就执行上电序列
POR 阈值。 在这种情况下、只有在首次上电时才会忽略 EN/PB/VSENSE 引脚。"
此致