This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:在 TPS6521902首次上电期间的 TEN_PB_VSENSE_DEGL

Guru**** 1831610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435734/tps65219-ten_pb_vsense_degl-during-the-first-power-up-in-tps6521902

器件型号:TPS65219

工具与软件:

你(们)好

请告诉我下面的问题。

在 TPS6521902的首次上电期间、"ON 请求"和"GPO2"之间的时间是多少?

configration 是默认设置。

是否需要600毫秒?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在首次上电期间、将启用电源轨、而无需等待按钮事件。 来自 TPS6521902 TRM:

    当使用按钮来启用电源轨时、需要600ms 才能确保按钮按下有效。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt

    我认为 TPS6521902的 PU_ON_FSD 默认设置为启用。 (首次电源检测)

    因此、我认为在第一次上电(无电源)时 不使用按钮。  

    在上述情况下、它需要600ms 吗?

    如果不是600毫秒、需要多长时间?

    "请注意、如果启用了 FSD (首次电源检测)特性、则器件会从开始
    "无电源"至"活动"状态、一旦 VSYS 上的电压高于、就执行上电序列
    POR 阈值。 在这种情况下、只有在首次上电时才会忽略 EN/PB/VSENSE 引脚。"

     此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在首次上电期间、时间应约为2.3ms、如数据表图所示。