请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV62568 工具与软件:
请在下面的例子中告诉我。
材料名称:TLV62568PDRLR
原理图所示。
Vin=3.3V、EN=高电平、Iout=max1A、电感器2.2uH

请告诉我 FB 开路时的设备行为?
我的客户用例为1.9V 输出、Tc (封装顶部热性能)约为140度。
我想这是正确的行为、芯片内部热关断电路被开启。
请提供建议
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.