This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62568:FB 开路案例研究

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435614/tlv62568-fb-open-case-study

器件型号:TLV62568

工具与软件:

请在下面的例子中告诉我。

材料名称:TLV62568PDRLR

原理图所示。

Vin=3.3V、EN=高电平、Iout=max1A、电感器2.2uH

请告诉我 FB 开路时的设备行为?

我的客户用例为1.9V 输出、Tc (封装顶部热性能)约为140度。

我想这是正确的行为、芯片内部热关断电路被开启。

请提供建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hironori:

    TLV62568将在一般没有反馈连接的情况下进入100%占空比低压降运行模式。

    根据数据表、如果器件达到大约150°C、端子关断电路将开启。

    您应该检查输出电压以识别器件的状态。

    此致、
    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我提到的原始主题、我们在切断 FB 线时在实际情况下确认的 Tc140度1.9V 输出电压。

    请仔细检查它的行为是否正确?  我的期望是肯定的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hironori:

    这是正确的行为。

    如果没有 端子关断、我们应该会在输出端看到3.3V 电压、但由于输出电压更高、输出电流将远 高于1A (这取决于负载类型!) 器件将进入 终端关断模式。 这 会产生1.9V 的输出电压。

    此致、
    SEPP