This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34966-Q1:如何使用 LM34966设计隔离式反激

Guru**** 1860360 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5157, LM34966-Q1, LM5155-Q1, LM5155
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432222/lm34966-q1-how-to-design-an-isolated-flyback-using-the-lm34966

器件型号:LM34966-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5155-Q1LM5155、LM5157

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户希望使用 LM34966-Q1设计反激式转换器。

LM5155-Q1具有以下文档、但 LM34966-Q1没有此文档。

ti.com/lit/an/snva866a/snva866a.pdf?ts = 1730357445847&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLM5155-Q1

我们能否将"如何使用 LM5155设计隔离型反激式转换器"重复用作 LM34966反激式设计文档?

如果我们可以重复使用、则应在文档中更改哪些参数以符合 LM34966-Q1?

此致、

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的咨询。

    您可以参考您提到的文档。 所有通用公式(如变压器计算)也适用于 LM34966。
    您必须调整特定于器件的公式、如电流检测电阻或斜率补偿计算。

    此外、我还推荐以下文档:

    https://www.ti.com/lit/ta /ssztcw6/ssztcw6.pdf

    https://www.ti.com/lit/ta /ssztcy0/ssztcy0/ ssztcy0.pdf

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

     

    我可以再问一个有关 LM34966 fcross、Rcomp 和 Ccomp 选择的问题吗?

     

    客户反激式设计是支持 AUX 绕组反馈的 PSR。

    在具有 AUX 反馈条件的 PSR 下、能否使用公式(29)、(30)、(31)计算 LM34966交叉、Rcomp、Ccomp

    https://www.ti.com/lit/an/snva866a/snva866a.pdf?ts = 1730357445847&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLM5155-Q1

     

    如果可以使用这些公式、则带有 AUX 绕组的 PSR 就不使用光耦合器。

    注意方程式(30)、应该使用哪个参数来代替 KOPTO_max?

      

    此致、

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    由于星期五的青春期假期、我们预计今天晚些时候会给出解答。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    不可以、不能使用这些公式。

    但您可以使用 LM5155快速入门计算器计算补偿组件。

    或者您可以使用"开关模式电源"
    转换器补偿
    Made easy "指南: https://www.ti.com/seclit/ml/slup340/slup340.pdf

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    我可以询问有关 slup340.pdf 的问题吗?
    当我尝试用下面的[设计]选择 Rcomp 和 Ccomp 值时、我是否应该参考下面的[参考点]?

    [设计]
    -带 AUX 绕组反馈的 LM34966 PSR 反激式
    [用途]
    -如何选择 Rcomp 和 Ccomp 值
    [文档]
    - 开关模式功率转换器补偿变得简单
    [参考点]
    有关 Rcomp 和 Comp 设计、请参阅
    -电流模式反激式-第14页
    -类型 II 跨导放大器-第17页
    -隔离式电流模式反激示例-第27页


    我可以再问一个问题吗?
    我在以下文档中找到了哪种设计是具有 AUX 绕组反馈的 LM5157x/8x PSR 反激式。
    器件不是 LM34966、但我们可以使用"3.8.1交叉频率(fcross)选择"、"3.8.2 RCOMP 选择"和"3.8.3 CCOMP 选择"进行 LM34966计算吗?
    如何使用 LM5157x/LM5158x 设计隔离型反激式转换器(修订版 A)

    如果我们可以将其用作 LM34966计算、那么 LM34966的 ACS 值是多少?


    LM34966数据表中的 GM=LM34966/V 2mA
    LM34966数据表中的 Gcomp=0.142

    此致、

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    电流模式反激式-第14页
    - II 型跨导放大器-第17页[/报价]

    这两项适用。

    隔离式电流模式反激式示例- page27

    这不是、它仅用于光耦反馈。

    如果我们可以将它用作 LM34966的计算方法、LM34966的 ACS 值是多少?

    是的、您可以使用此应用手册、对于 AC、请执行1。

    此致

    Moritz

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:


    请让我仔细检查 ACS 值。
    您说"对于空调、请执行1次"。
    在文档中、ACS 占用0.095。
    关闭了两位数。
    LM34966 ACS 实际上不是0.1、而是1吗?

    此致、

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    您参考的文档适用于 LM5157。  其中空调为0.095。
    LM34966中为1。

    此致

    Moritz