主题中讨论的其他器件: LM5155-Q1、 LM5155、LM5157
工具与软件:
大家好、团队成员:
我的客户希望使用 LM34966-Q1设计反激式转换器。
LM5155-Q1具有以下文档、但 LM34966-Q1没有此文档。
我们能否将"如何使用 LM5155设计隔离型反激式转换器"重复用作 LM34966反激式设计文档?
如果我们可以重复使用、则应在文档中更改哪些参数以符合 LM34966-Q1?
此致、
Kai
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、团队成员:
我的客户希望使用 LM34966-Q1设计反激式转换器。
LM5155-Q1具有以下文档、但 LM34966-Q1没有此文档。
我们能否将"如何使用 LM5155设计隔离型反激式转换器"重复用作 LM34966反激式设计文档?
如果我们可以重复使用、则应在文档中更改哪些参数以符合 LM34966-Q1?
此致、
Kai
尊敬的 Kai:
感谢您的咨询。
您可以参考您提到的文档。 所有通用公式(如变压器计算)也适用于 LM34966。
您必须调整特定于器件的公式、如电流检测电阻或斜率补偿计算。
此外、我还推荐以下文档:
https://www.ti.com/lit/ta /ssztcw6/ssztcw6.pdf
https://www.ti.com/lit/ta /ssztcy0/ssztcy0/ ssztcy0.pdf
此致
Moritz
尊敬的 Moritz:
我可以再问一个有关 LM34966 fcross、Rcomp 和 Ccomp 选择的问题吗?
客户反激式设计是支持 AUX 绕组反馈的 PSR。
在具有 AUX 反馈条件的 PSR 下、能否使用公式(29)、(30)、(31)来计算 LM34966交叉、Rcomp、Ccomp?
如果可以使用这些公式、则带有 AUX 绕组的 PSR 就不使用光耦合器。
注意方程式(30)、应该使用哪个参数来代替 KOPTO_max?
此致、
Kai
尊敬的 Kai:
不可以、不能使用这些公式。
但您可以使用 LM5155快速入门计算器计算补偿组件。
或者您可以使用"开关模式电源"
转换器补偿
Made easy "指南: https://www.ti.com/seclit/ml/slup340/slup340.pdf
此致
Moritz
尊敬的 Moritz:
我可以询问有关 slup340.pdf 的问题吗?
当我尝试用下面的[设计]选择 Rcomp 和 Ccomp 值时、我是否应该参考下面的[参考点]?
[设计]
-带 AUX 绕组反馈的 LM34966 PSR 反激式
[用途]
-如何选择 Rcomp 和 Ccomp 值
[文档]
- 开关模式功率转换器补偿变得简单
[参考点]
有关 Rcomp 和 Comp 设计、请参阅
-电流模式反激式-第14页
-类型 II 跨导放大器-第17页
-隔离式电流模式反激示例-第27页
我可以再问一个问题吗?
我在以下文档中找到了哪种设计是具有 AUX 绕组反馈的 LM5157x/8x PSR 反激式。
器件不是 LM34966、但我们可以使用"3.8.1交叉频率(fcross)选择"、"3.8.2 RCOMP 选择"和"3.8.3 CCOMP 选择"进行 LM34966计算吗?
如何使用 LM5157x/LM5158x 设计隔离型反激式转换器(修订版 A)
如果我们可以将其用作 LM34966计算、那么 LM34966的 ACS 值是多少?
LM34966数据表中的 GM=LM34966/V 2mA
LM34966数据表中的 Gcomp=0.142
此致、
Kai