This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62841-2EVM123:电源效率图

Guru**** 1860360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436277/tps62841-2evm123-power-efficiency-plot

器件型号:TPS62841-2EVM123

工具与软件:

数据表未显示62841和62842的效率图。 我们希望输入电压@5V/3.3V、输出1.8V 和1.0V 且工作电流小于10mA 范围时能接近85~90%。 EVM 是否能满足这一用途?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chin:

    所有三个器件(0/1/2)版本的效率将相同。 版本之间的唯一区别是它们具有不同的输出电压范围。  

    您可以在数据表的图22中找到1.8V 输出 DGR 封装的效率。 图20和21分别显示了0.8V 和1.2V 输出时的效率。 则1V 数据将位于这些曲线之间。  

    该 EVM 还可用于测量电源效率。  https://www.ti.com/lit/an/slva236a/slva236a.pdf

    此致、

    Varun