请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62841-2EVM123 工具与软件:
数据表未显示62841和62842的效率图。 我们希望输入电压@5V/3.3V、输出1.8V 和1.0V 且工作电流小于10mA 范围时能接近85~90%。 EVM 是否能满足这一用途?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
数据表未显示62841和62842的效率图。 我们希望输入电压@5V/3.3V、输出1.8V 和1.0V 且工作电流小于10mA 范围时能接近85~90%。 EVM 是否能满足这一用途?
尊敬的 Chin:
所有三个器件(0/1/2)版本的效率将相同。 版本之间的唯一区别是它们具有不同的输出电压范围。
您可以在数据表的图22中找到1.8V 输出 DGR 封装的效率。 图20和21分别显示了0.8V 和1.2V 输出时的效率。 则1V 数据将位于这些曲线之间。
该 EVM 还可用于测量电源效率。 https://www.ti.com/lit/an/slva236a/slva236a.pdf
此致、
Varun