Thread 中讨论的其他器件:LM74930-Q1
工具与软件:
大家好、团队成员:
我将 TI IC 与 MPN# LM74801QDRRRQ1搭配使用、用于未抑制的负载突降保护应用。
经常观察 到此电路(VCLAMP)的输出端的 Vicor EMI-EMC 滤波器模块(MPN# MFM1714B50M50C5M08)变为不良。
我有两个问题:
问题1:
我怀疑我这边可能存在一些设计问题。
您能检验我的原理图吗?
问题2:
此外、根据数据表、具有 MPN# LM74801QDRRRQ1的 TI IC 能够抑制200V @350ms。
我是否可以将这个时间减少到40ms (因为 VICOR EMI-EMC 滤波器模块具有50ms 的瞬态时间)?
请参阅随附的原理图。 如果该原理图尚不清楚、敬请告知、我将共享原理图的 PDF 文件。
此致、
Tanveer Ahmed