This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74800EVM-CS:使用 IC LM74801QDRRRQ1实现未抑制的负载突降保护设计

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74930-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435408/lm74800evm-cs-design-of-unsuppressed-load-dump-protection-using-ic-lm74801qdrrrq1

器件型号:LM74800EVM-CS
Thread 中讨论的其他器件:LM74930-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

我将 TI IC 与 MPN#  LM74801QDRRRQ1搭配使用、用于未抑制的负载突降保护应用。

经常观察 到此电路(VCLAMP)的输出端的 Vicor EMI-EMC 滤波器模块(MPN# MFM1714B50M50C5M08)变为不良。

我有两个问题:

问题1:

我怀疑我这边可能存在一些设计问题。

您能检验我的原理图吗?

问题2:

此外、根据数据表、具有 MPN# LM74801QDRRRQ1的 TI IC 能够抑制200V @350ms。
我是否可以将这个时间减少到40ms (因为 VICOR EMI-EMC 滤波器模块具有50ms 的瞬态时间)?

请参阅随附的原理图。 如果该原理图尚不清楚、敬请告知、我将共享原理图的 PDF 文件。

此致、

Tanveer Ahmed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tanveer:

    欢迎来到 E2E。 VICOR 如何损坏? 是因为某些 EOS? 控制器是否无法钳制浪涌电压?

    我觉得原理图很好。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    根据数据表、VICOR 模块具有50ms 的安全时间窗口 、用于产生100V 瞬态。

    根据 具有 MPN# LM74801QDRRRQ1的 TI IC 的数据表、它能够抑制200V @350ms。

    我们的时间窗口是否小于50ms (而不是350ms)?

    此致、

    Tanveer Ahmed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tanveer:

    不需要、在这种情况下、您必须使用具有可编程钳位计时器的 LM74930-Q1。

    出于好奇心、您设置的钳位水平是什么?

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    钳位电压设置为34V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tanveer:

    如果钳位电压设置为远低于 VICOR 模块的额定值、它会如何损坏?

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VICOR 模块的最大瞬态额定值为100V@50ms。

    具有 IC  LM74801QDRRRQ1的浪涌保护电路能够在多长时间内钳制负载突降?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tanveer:

    我知道额定值为100V@50ms。 由于 VICOR 模块的直流额定值为+65V、而控制器的输出钳位设置为34V、它是如何损坏的?

    通过控制器的 OV 引脚来抑制浪涌、响应时间为微秒范围。 分享行为。

    此致、

    Shiven Dhir