This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61299:将 CR2032电池与 TPS61299配合使用

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436067/tps61299-using-cr2032-battery-with-tps61299

器件型号:TPS61299

工具与软件:

您好!

我们正在设计一种采用纽扣电池供电的设备、用于进行定期测量。 测量需要2秒的16.5 mA 脉冲、器件在两次测量之间消耗约0.08 mA。  

由于电路板上的所有 IC 都在3.3V 电压下工作、因此我们决定使用 TPS61299升压转换器来升高3.0V CR2032纽扣电池。 升压转换器原理图设置如下。  

我们注意到、通过此设置、TPS61299的输入电流在测量期间升高到24 mA 附近、尽管该器件本身仅消耗16 mA。 当我们使用锂聚合物电池作为 TPS61299的输入而不是纽扣电池时、无法观察到相同的高电流。 纽扣电池电压及测量负载如下所示。  

我们可以在测量负载期间看到电池电压由于电池 ESR 而降至2.4V、但我们没有预计 TPS61299在此输入电压电平下效率会很低。 什么原因可能导致电路效率低下、我们可以通过选择 更大的输入电容器来改善这一点吗? 是否有更适合我们用例的 TPS61299替代方案? 请注意、未来我们还计划从 CR2032切换到 CR2430、以获得更大容量。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Crisvin:

    我得说、VIN 中观察到的压降是由于纽扣电池的 ESR、明显高于锂聚合物电池的 ESR。 您可能还需要较低的电流限制、例如 TPS612994、100mA 输入 电流限制、以便对电池的总压降设置约束。