Other Parts Discussed in Thread: TPS61299
工具与软件:
您好!
我们正在设计一种采用纽扣电池供电的设备、用于进行定期测量。 测量需要2秒的16.5 mA 脉冲、器件在两次测量之间消耗约0.08 mA。
由于电路板上的所有 IC 都在3.3V 电压下工作、因此我们决定使用 TPS61299升压转换器来升高3.0V CR2032纽扣电池。 升压转换器原理图设置如下。

我们注意到、通过此设置、TPS61299的输入电流在测量期间升高到24 mA 附近、尽管该器件本身仅消耗16 mA。 当我们使用锂聚合物电池作为 TPS61299的输入而不是纽扣电池时、无法观察到相同的高电流。 纽扣电池电压及测量负载如下所示。

我们可以在测量负载期间看到电池电压由于电池 ESR 而降至2.4V、但我们没有预计 TPS61299在此输入电压电平下效率会很低。 什么原因可能导致电路效率低下、我们可以通过选择 更大的输入电容器来改善这一点吗? 是否有更适合我们用例的 TPS61299替代方案? 请注意、未来我们还计划从 CR2032切换到 CR2430、以获得更大容量。
谢谢!