This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74703-Q1:24V 保护-为何选择58V TVS 二极管?

Guru**** 2503455 points
Other Parts Discussed in Thread: TVS1800, LM74703-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433623/lm74703-q1-24v-protection---why-58v-tvs-diode

器件型号:LM74703-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TVS1800

工具与软件:

尊敬的 TI:

为何建议用于24V 电池保护应用58V TVS 二极管?
这种二极管的典型钳位电压不是过压 90伏 哪个参数远远超出 LM7470465V ANODE 至 GND 限制?
我缺少什么?

 100nF CCAP 建议使用多大的标称电压

此致、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    钳位电压确实会~90V。 但实际上、我们不想钳制正侧瞬态。 这里有58V 二极管、因此它在24V 系统的负载突降脉冲期间不会熔断。

    100nF 电容器的额定电压需要高于 VIN (max)(包括所有瞬态)。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shiven:

    因此、我可以看到、由于 具有足够强的脉冲、当 TVS 二极管能够承受时、电路很容易烧毁。
    我想是这样的 很好 重要的是要记住它。
    我研究理想二极管 驱动器和捕捉的次数越多、我认为使用简单的非理想二极管可能会更好。

    此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    非理想二极管肯定更易于实现。 更昂贵的理想二极管本身具有更小的尺寸和更好的热性能等优点。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shiven:

    我不介意更高的价格和额外的复杂性(PCB 空间增益有问题)、只要解决方案稳定可靠-在这里我有一些疑问。
    我开始认为、将压降降至接近 零不足以支持选择这条路径。

    此致、
    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shiven:

    还有一个问题、如果可以的话;您是否同意在需要48V 保护级别(48V TVS 二极管)时、LM5050可能是更好的选择、因为它可以承受100V 瞬态电压?

    典型48V TVS 二极管钳位电压为77.4V、因此使用 LM5050时 不会出现电路损坏的危险、如果使用 LM7470x、则可能不会出现这种情况、因为其最大电压为70V

    数据表中的图9-3是否存在错误、并且58V TVS 二极管不应与  LM7470x 一起使用、因为此类二极管通常具有远远超过 LM7470x 最大电压的93.6V 钳位电压? 我想、我只是不完全理解您的回答的一部分:
    "58V 二极管的存在使得它在24V 系统的负载突降脉冲期间不会熔断。"
    如果以上情况属实、为何要在 TVS 二极管的目的不是熔断时使用它? 也许这是一个愚蠢的问题,我只是错过了一些东西。

    此致、
    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    是的、对于48V 系统、LM5050可能是更好的选择。

    如果不存在正极侧 TVS、我们只需通过 TVS-使输入电源短路。 因此、在正常运行期间存在 TVS+以阻断电源路径。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shiven:

    毫无疑问、TVS 二极管的功能。 我难以理解的是为什么 58 V 建议使用肖特基二极管。
    58 V  TVS 二极管 允许电压上升到 93.6V (典型值) 、而  LM7470x 可以承受  70 V 而变化。
    我希望现在我已经清楚地表达了我的观点。

    此致、
    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    我现在明白了。 我们实际上不需要任何正向侧钳位。 建议将 TVS 用于已知预期瞬变且处于控制器额定值范围内的12V/24V 汽车系统。 当然、58V TVS 的钳位电压为93.6V、但这种情况永远不会出现。 TVS 的唯一功能是按绘制的方式阻断电源路径。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shiven:

    为什么您说96.3V 电压永远不会出现?

    标准汽车 ISO 测试(ISO 7637-2)使用的脉冲高达  139 V (Pulse2a)和 327伏 (Pulse3b)。 LM74703数据表部分"9.2.2.5为24V 电池保护应用选择 TVS 二极管和 MOSFET "明确提到了 ISO 7637-2标准。

    OFC、ISO 7637-2脉冲发生器具有严格定义的阻抗(Pulse2a 为2 Ω)。 如果计算正确、可将电压从139V 降低至允许的70V 34.5A   SMBJ58A 二极管具有 IPP (PEEK 脉冲电流)时需要电流  6.5A 而变化。
    在6.5A 电流下、SMBJ58A 二极管可以将电压拉低至 126 V 而变化。 可能像 SMBJ48A 这样的48V TVS 二极管可以更好地执行、因为它具有 IPP 7.8A 那么它可以将电压拉低到 123.4 V . 它仍远高于 LM74703最大电压、但结果更好。

    也许三个串联连接的 TI 18V TVS1800平缓钳位二极管(8/ISO 脉冲40A)会代替 SMBJ58A、以 满足20 µs 7637-2标准、但这只是我的猜测/希望。

    LM74703-Q1数据表介绍了仅限-600V 脉冲测试(Pulse1)、根据我的数学运算  、使用推荐的 SMBJ26A 二极管时应符合 该测试要求、但 Pulse1仅对 IO  7637-2标准的一小部分进行测试。

    此致、
    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    Pulse2A 和 pulse3B 是由输入和输出电容器进行抑制的低能量脉冲。

    主要是我们需要注意负载突降脉冲和脉冲1。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shiven:

    我想都可以归结为问题:LM74703数据表部分"9.2.2.5为24V 电池保护应用选择 TVS 二极管和 MOSFET "中的设计是否 满足要求 完成  ISO 7637-2标准要求? 如果没有、哪些测试应该通过、哪些可能 不通过?

    此致、
    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    该设计涵盖 ISO 7637-2标准中预期的所有瞬变。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    谢谢您、这是一项非常重要的声明、它使我能够 实施 LM74703数据表第 9.2.2.5节"适用于24V 电池保护应用的 TVS 二极管和 MOSFET 选 型"中介绍的设计、希望它能够通过实际测试并符合 ISO 7637-2标准。
    这对很多人来说意义重大。

    此致、

    Thomas