This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38020:开关行为不正确

Guru**** 1831610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430024/lmr38020-switching-behavior-not-correct

器件型号:LMR38020

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我们面临 LMR38020FDDAR 切换问题、无法了解该问题。

蓝色:输出电压、绿色:SW 节点

最常用的元素

L1红色:信号、L2棕色:GND、L3:24V、L8蓝色:反馈

期待您的帮助。

此致、

Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jitenda:

    我怀疑这个问题有两个方面、一个是原理图、另一个是布局。 还请提供运行条件。  

    我会用到原理图 电容就会增大 . 输入电容会有一些直流降额、这可能会导致此处所示的不稳定。 在一个典型示例中、我会这样 为输入和输出电容再添加一个放置电容器、就可以放置一个较小的高频电容器(100nF)。 此外、我还会 添加前馈电容器 顶部反馈电阻器上的放置以实现稳定性。  

    我还将检查电感。 为什么要使用如此大的电感进行高频开关? 对于高频开关、我们通常为 r 可将大约2.2到6.8uH 的内容更新。  

    关于布局、我首先注意到的是顶层和底层应具有接地层。 这样做的原因是为了尽可能减小返回电流在开关环路中传播的距离。 我怀疑这可能是个问题。 我注意到您已经有两个中间层用于接地层、这很好。

    关于热性能、我会这样做 顺时针旋转 R38 90度、逆时针旋转 R37 90度 . 这样、您可以添加从北到南的散热过孔、从而减少热量。  

    如有任何问题、请告诉我。

    谢谢!

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    谢谢。

    在这种情况下、平均输出功率为2.4W、并且计算得出的大电感器。 对于大电感器值、PSpice 仿真没问题。

    我看到您针对电感器的点。 数据表甚至会显示"请注意、为最大负载远小于器件可用最大值的应用选择纹波电流时、请使用最大器件电流。" 我们没有考虑这一点。

    对于电容器、不添加高频电容器、因为它是具有良好接地和电源的8层电路板、可减少 PCB 寄生效应。 我们使用10uF 50V X7R 来更大限度地降低直流偏置的影响。

    第2层和第7层是接地的、因此顶层和底层中没有接地。

    在该设计中没有出现任何散热问题、因为接地是在两层中、但降低电感值可能会改变运行条件。

    此致、

    Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jitendra:

    明白了、让我知道这些变化是如何进行的。 它看起来像是稳定性问题。  

    谢谢!

    Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    使用3.3uH 电感器进行了测试、无其他变化、输出看起来稳定。

    此致、

    Jitednra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jitendra:

    很好、很高兴它能正常工作。  

    此致、

    Richard