工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我们面临 LMR38020FDDAR 切换问题、无法了解该问题。
蓝色:输出电压、绿色:SW 节点
最常用的元素
L1红色:信号、L2棕色:GND、L3:24V、L8蓝色:反馈
期待您的帮助。
此致、
Jitendra
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我们面临 LMR38020FDDAR 切换问题、无法了解该问题。
蓝色:输出电压、绿色:SW 节点
最常用的元素
L1红色:信号、L2棕色:GND、L3:24V、L8蓝色:反馈
期待您的帮助。
此致、
Jitendra
尊敬的 Jitenda:
我怀疑这个问题有两个方面、一个是原理图、另一个是布局。 还请提供运行条件。
我会用到原理图 电容就会增大 . 输入电容会有一些直流降额、这可能会导致此处所示的不稳定。 在一个典型示例中、我会这样 为输入和输出电容再添加一个放置电容器、就可以放置一个较小的高频电容器(100nF)。 此外、我还会 添加前馈电容器 顶部反馈电阻器上的放置以实现稳定性。
我还将检查电感。 为什么要使用如此大的电感进行高频开关? 对于高频开关、我们通常为 r 可将大约2.2到6.8uH 的内容更新。
关于布局、我首先注意到的是顶层和底层应具有接地层。 这样做的原因是为了尽可能减小返回电流在开关环路中传播的距离。 我怀疑这可能是个问题。 我注意到您已经有两个中间层用于接地层、这很好。
关于热性能、我会这样做 顺时针旋转 R38 90度、逆时针旋转 R37 90度 . 这样、您可以添加从北到南的散热过孔、从而减少热量。
如有任何问题、请告诉我。
谢谢!
Richard
尊敬的 Richard:
谢谢。
在这种情况下、平均输出功率为2.4W、并且计算得出的大电感器。 对于大电感器值、PSpice 仿真没问题。
我看到您针对电感器的点。 数据表甚至会显示"请注意、为最大负载远小于器件可用最大值的应用选择纹波电流时、请使用最大器件电流。" 我们没有考虑这一点。
对于电容器、不添加高频电容器、因为它是具有良好接地和电源的8层电路板、可减少 PCB 寄生效应。 我们使用10uF 50V X7R 来更大限度地降低直流偏置的影响。
第2层和第7层是接地的、因此顶层和底层中没有接地。
在该设计中没有出现任何散热问题、因为接地是在两层中、但降低电感值可能会改变运行条件。
此致、
Jitendra