This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:进入和退出运输模式后、充电电流会变得更低

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429021/bq25792-charge-current-become-lower-after-in-and-out-shipping-mode

器件型号:BQ25792
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具与软件:

大家好、团队成员:

在标题中、我们将 BQ25792充电电流设置为700mA。 我们发现、当我们让 BQ25792进入运输模式和退出运输模式时、充电电流变为300mA。

你对这种现象有什么想法吗?  

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    能否发送显示运输模式前后 V (SYS)、V (BAT)、I (BAT)的示波器图?   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    抱歉、当前探头现在短缺。 我想让您检查以下问题是否合理。 下面是我们的电路。

    我们的 BAT_P 为11.5V。 并且充电电流为750mA。

    1.我们使用 SDRV_CTRL_1:0 = 2h 进入运输模式

    10秒后、BAT 引脚电压为0V。 (我们确保了 Q7关断)

    2.我们在高压下使用12V 电压将 BQ25792唤醒至退出运输模式。

    Q7可以打开、但是我们发现充电电流为600mA

    2-1. 将 BQ25792唤醒为退出运输模式。  

    3-1. Q7可以导通、但我们发现充电电流为350mA

    我们已检查 REG03是否未修改。  

    如果在出现问题时将电源重新插入 BQ25792、则可以修复充电电流。

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:  

    充电器的状态和故障寄存器在每种情况下都报告什么情况?  我怀疑输入电流限值(IINDPM)或输入电压钳位(VINDPM)会限制充电输入功率并自动减小充电电流。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    除了20h/21h 之外、您是否有任何建议的寄存器可读取?

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    寄存器0x1B - 0x27是状态寄存器和故障寄存器。  故障寄存器在读取后清除。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我们转储了 BQ 部分的所有寄存器。 请检查它。 不确定应该检查哪个寄存器是否存在问题。

    我们在正常模式下读取寄存器。 (正常)(从电量计读取的充电电流为750mA。)

    然后进入 BQ 部分进入运输模式、并使用 type C 唤醒 BQ 部分。 并再次读取寄存器。 (NG) (从电量计读取的充电电流为600mA。)

    e2e.ti.com/.../1832.OK.loge2e.ti.com/.../NG.loge2e.ti.com/.../1832.BQ.pdf

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:  

    我使用 BQSTUDIO 软件进入 STATUS 和 FAULT 寄存器以确认充电器处于 VINDPM 状态、这意味着充电器正在尝试从该端口允许的 USB C 端口拉出更多电流。  这会导致端口的5V 电压降至充电器的 VINDPM 以下、因此充电器停止拉电流、以防止5V 崩溃。  

    您可以:

    1.降低 SYS 负载或电池电流或两者、使输出功率低于输入功率*效率或

    2.增加 USB-C 输出电压和/或输出电流。

    USB-C 端口启动时具有5V 输出和受限输出电流。  端口控制器必须指示充电器增加电压或电流。 或两者兼而有之。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    该问题不仅使用 Type-C 来唤醒、还使用适配器的13.5V 电压。 下面是13.5V 的波形。 尽管它有下降、但我认为它可以为 BQ 器件提供足够的电流。 不清楚为什么充电电流无法达到我们预期的水平。 BQ25792是否具有软件复位功能?  

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    BQ25792没有固件/软件。 其 I2C 寄存器可决定状态机的反应方式。  在上述寄存器转储中、VINDPM = 4.6V 且 ADC VBUS = 4.7V。  如果 USB-C 增加至>13.5V、则应该不会出现问题、因为 VINDPM 仅在 VBUS POR 时自动置位。  示波器图中的第二次骤降很有趣。  USB-C 不能原谅其输出崩溃、通常会复位至5V。   您是否有用于测量电流(SYS 电流或 USB-C 输入电流)的电流探头?   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我们在12V 上发现了问题。 目前、使用12V 来唤醒 BQ 是可以的。 因此、我们认为该问题与 type-C 端口灌电流限制有关。 我们会咨询 type-C 团队。


    此致、

    罗伊