This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:将延迟时间延长至40s

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436438/tps3808-extending-delay-time-to-40s

器件型号:TPS3808

工具与软件:

大家好、团队成员:

您能否帮助告知客户以下问题? 谢谢。


在此规格中、最大延迟时间为10s。如果我们放大 CT 以获得40s 的延迟时间、TI 是否有任何问题?

 

此致、

Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、您好!  

    感谢您的提问!  

    我不建议尝试让延迟超过10秒。 始终最好按照数据表中突出显示的建议条件使用该器件。 即使增加电容值、也可能无法获得40秒的延迟。 根据 UV 事件的频率、它可能会在更早的时间生效。  

    如果您需要进一步帮助以满足他们的40秒延迟、请提供更多信息、说明他们为什么需要40秒延迟? 这个值很高、我只是想了解它们的用例、以便更好地为您提供帮助。  

    希望这对您有所帮助!

    此致!  

    Sila.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sila:

    感谢您的答复。 请允许我 通过电子邮件跟进此讨论。

    此致、

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、您好!  

    很乐意提供帮助!

    此致!

    Sila.