请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3808 工具与软件:
大家好、团队成员:
您能否帮助告知客户以下问题? 谢谢。
在此规格中、最大延迟时间为10s。如果我们放大 CT 以获得40s 的延迟时间、TI 是否有任何问题?
此致、
Terry
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、团队成员:
您能否帮助告知客户以下问题? 谢谢。
在此规格中、最大延迟时间为10s。如果我们放大 CT 以获得40s 的延迟时间、TI 是否有任何问题?
此致、
Terry
Terry、您好!
感谢您的提问!
我不建议尝试让延迟超过10秒。 始终最好按照数据表中突出显示的建议条件使用该器件。 即使增加电容值、也可能无法获得40秒的延迟。 根据 UV 事件的频率、它可能会在更早的时间生效。
如果您需要进一步帮助以满足他们的40秒延迟、请提供更多信息、说明他们为什么需要40秒延迟? 这个值很高、我只是想了解它们的用例、以便更好地为您提供帮助。
希望这对您有所帮助!
此致!
Sila.