工具与软件:
大家好、我对数据表中公式的推导有疑问。
问题1
在 A1的公式中、分子 Vrdson 是初级侧 SW FET、分母 Vrdson 是次级侧同步整流 FET、这是否正确?
问题2
当超前桥臂和滞后桥臂的低侧 FET 导通时、LMAG 的公式是否从换向状态下的 V = L*di/dt 得出?
如果是、di 为 ΔILOUT Ω/(2 * a1)。
ΔILOUT 变压器初级绕组为 n1、次级绕组为 n2、并且变压器绕组电流变化为 ΔIP μ A、则应 ΔIP 公式 n1 *ΔILOUT = n2 * μ V/A1。
为什么系数是1/2乘以 ΔILOUT /a1?
问题3
当从换向电流公式得出 LMAG 时、我认为 LMAG 是变压器 LP 和谐振线圈 L1的总和。 是这样吗?
如果是、请告诉我为什么仅列出变压器值。
是不是因为它可以相对被忽略?