This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:关于公式推导

Guru**** 1860360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436525/ucc28950-about-the-derivation-of-the-formula

器件型号:UCC28950

工具与软件:

大家好、我对数据表中公式的推导有疑问。

问题1

在 A1的公式中、分子 Vrdson 是初级侧 SW FET、分母 Vrdson 是次级侧同步整流 FET、这是否正确?

问题2

当超前桥臂和滞后桥臂的低侧 FET 导通时、LMAG 的公式是否从换向状态下的 V = L*di/dt 得出?

如果是、di 为 ΔILOUT Ω/(2 * a1)。

ΔILOUT 变压器初级绕组为 n1、次级绕组为 n2、并且变压器绕组电流变化为 ΔIP μ A、则应 ΔIP 公式 n1 *ΔILOUT = n2 * μ V/A1。

为什么系数是1/2乘以 ΔILOUT /a1?

问题3

当从换向电流公式得出 LMAG 时、我认为 LMAG 是变压器 LP 和谐振线圈 L1的总和。 是这样吗?

如果是、请告诉我为什么仅列出变压器值。

是不是因为它可以相对被忽略?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已收到您的请求、并且正在审核中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看我的以下评论。

    大家好、我对数据表中公式的推导有疑问。

    问题1

    在 A1的公式中、分子 Vrdson 是初级侧 SW FET、分母 Vrdson 是次级侧同步整流 FET、这是否正确?

    >是

    问题2

    当超前桥臂和滞后桥臂的低侧 FET 导通时、LMAG 的公式是否从换向状态下的 V = L*di/dt 得出?

    >是

    如果是、di 为 ΔILOUT Ω/(2 * a1)。

    >正确

    ΔILOUT 变压器初级绕组为 n1、次级绕组为 n2、并且变压器绕组电流变化为 ΔIP μ A、则应 ΔIP 公式 n1 *ΔILOUT = n2 * μ V/A1。

    为什么系数是1/2乘以 ΔILOUT /a1?

    >这是为了避免在电压模式控制下运行。

    >应用手册 slua560中对此进行了介绍、可在以下链接中找到。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    问题3

    当从换向电流公式得出 LMAG 时、我认为 LMAG 是变压器 LP 和谐振线圈 L1的总和。 是这样吗?

    选择> Lmag 以避免电压模式控制。

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、