This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H160-Q1:总功率损耗

Guru**** 1861580 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS4H160-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433799/tps4h160-q1-total-power-loss

器件型号:TPS4H160-Q1

工具与软件:

您好!  

对于高侧开关 TPS4H160-Q1;如何计算-

每通道的损耗

2.每通道的结温

3、总芯片损耗

4.总芯片结温

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    您能具体说明一下1、3和4吗? 对于1、您指的是静态电流以及什么状态(打开或关闭)?

    对于每个通道的结温、可以使用以下公式(有关更多信息、请参阅有关器件热性能的第2节- https://www.ti.com/lit/an/slvaf10/slvaf10.pdf?ts = 1730828028470&ref_URL=https%253A%252F%252Fwww.bing.com%252F)。

    谢谢!

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rishika:

    该查询适用于所有1、2、3、4点的开启状态将加载所有通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    您能否更具体地说明负载条件? 您是否有负载电阻、电导或电感的特定值?

    谢谢!

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    L = 120mH

    DCR = 3至4 Ω

    平均 I_LOAD = 1.5A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在您的建议应用手册中、我们是否需要添加所有通道损耗以获得总损耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    是的、您确实需要添加所有通道损耗以获得总损耗。 通常、在进行 PWM 操作时、开关损耗是更需要考虑的问题。 你在执行 PWM 吗? 否则、电阻乘以电流的平方可能会得出功率损耗。

    谢谢!

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rishika:

    感谢您发送电子邮件。 我们将 PWM 用于低侧驱动器(由 Infineon 提供)、而 TPS4H160-Q1始终开启。

    因此、TPS4H160-Q1中也会发生开关损耗。  

    如何计算 PQ? 待机电流 x 电源电压吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rishika:

    e2e.ti.com/.../Valve-Control-Calculations.xlsx

    我获取了随附的 TPS4H160-Q1的 Excel 计算结果。

    在此情况下、如果驱动器以2.5KHz、50%的占空比运行、对应于200us 的时间周期。 如果上表列出了功率损耗、则可得出结温。

    我们是否可以添加所有结温以获得驱动器的最终 Tj (相当于增加所有通道的所有功率损耗)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rishika:

    您可以告诉我上述查询吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    获取更多信息、我们将在明天 EOD 之前与您联系!

    谢谢!

    Rishika Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    静态功率等于 VS 乘以静态电流(标称工作电流)。

    不可以、您无法添加结温来获得驱动器的最终 Tj。 结温是针对每个 FET 的;无法确定整个器件的最终温度。

    谢谢!

    Rishika Patel