工具与软件:
您好!
对于高侧开关 TPS4H160-Q1;如何计算-
每通道的损耗
2.每通道的结温
3、总芯片损耗
4.总芯片结温
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
对于高侧开关 TPS4H160-Q1;如何计算-
每通道的损耗
2.每通道的结温
3、总芯片损耗
4.总芯片结温
尊敬的 Abhishek:
您能具体说明一下1、3和4吗? 对于1、您指的是静态电流以及什么状态(打开或关闭)?
对于每个通道的结温、可以使用以下公式(有关更多信息、请参阅有关器件热性能的第2节- https://www.ti.com/lit/an/slvaf10/slvaf10.pdf?ts = 1730828028470&ref_URL=https%253A%252F%252Fwww.bing.com%252F)。
谢谢!
Rishika Patel
尊敬的 Rishika:
e2e.ti.com/.../Valve-Control-Calculations.xlsx
我获取了随附的 TPS4H160-Q1的 Excel 计算结果。
在此情况下、如果驱动器以2.5KHz、50%的占空比运行、对应于200us 的时间周期。 如果上表列出了功率损耗、则可得出结温。
我们是否可以添加所有结温以获得驱动器的最终 Tj (相当于增加所有通道的所有功率损耗)?