工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:
我们近期从 Digi-Key (订单号:89501670)订购了 LM2678SX-5.0/NOPBCT-ND 元件。 不过、在这一最新批次中、我们会遇到输出电压问题。
在我们的电路中、我们观察到的是6V 至7V 范围内的输出电压、而不是预期的5V。 我们已附上电路原理图供您参考。
值得注意的是、在同一个 PCB 上、我们从之前购买的产品中组装了一个 LM2678SX IC、该 EVM 能够以预期的5V 输出正确工作。 似乎只有这一新批次的 IC 出现了此问题。
我们随附了原理图和订单标签供您参考。 您可以帮助我们解决此问题、或者就我们应采取的任何后续步骤提供建议吗?
感谢您的支持。