This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2678:LM2678SX-5.0/NOPBCT-ND

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436008/lm2678-lm2678sx-5-0-nopbct-nd

器件型号:LM2678

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:
我们近期从 Digi-Key (订单号:89501670)订购了 LM2678SX-5.0/NOPBCT-ND 元件。 不过、在这一最新批次中、我们会遇到输出电压问题。
在我们的电路中、我们观察到的是6V 至7V 范围内的输出电压、而不是预期的5V。 我们已附上电路原理图供您参考。
值得注意的是、在同一个 PCB 上、我们从之前购买的产品中组装了一个 LM2678SX IC、该 EVM 能够以预期的5V 输出正确工作。 似乎只有这一新批次的 IC 出现了此问题。
我们随附了原理图和订单标签供您参考。 您可以帮助我们解决此问题、或者就我们应采取的任何后续步骤提供建议吗?
感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾听到这个问题。

    对于第一批器件、评估了多少个电路板并且这些电路板看起来正常工作? (X out Y 工作)。 对于第二批、同样的问题。

    我无法查看您从 DigiKey 订单收到的特定器件。

    您能否提供 ESD 袋/卷带上标签的图片、以便让我们的团队查看该批次?

    此外、您是否可以使用不良单元评估您的设计、但对原理图进行以下更新、以查看行为是否发生变化:

    1. 在输入端放置2个4.7uF、50VDC MLCC 电容器
    2. 将 L1更改为22uH、>5Adc  
    3. 确认输出电容器的 ESR 为100m Ω 或更低、如果不是这样、则更改为具有相同电容但 ESR 接近100m Ω 的电容器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    在第一批 IC 中、只有两个 IC 正常工作、其他问题是相同的、但在新一批中、非 IC 正常工作。
    我已经附上了 IC 封装详细信息。

     我们已针对您的以下输入值进行了测试、但仍未找到结果。

    请尽快帮助我们解决这个问题

    .

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供更多信息、

    如果在第一批中大多数 IC 出现故障、这似乎与特定批次的器件无关。

    您能否通过更新后的组件选择提供证明器件行为的波形?

    请包含:VIN、ON 和 VOUT。 (引脚1)。

    此外、我还想回顾一下布局。

    我将努力以尽可能系统和高效的方式解决您的问题。

    很抱歉给您带来不便。