请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92662-Q1 工具与软件:
作为 Valeo SW 团队,我们需要与您的评估板进行通信 (TPS92542)。
电流高 W 环境 是主设备(MCU 和 CAN_Transciever)和从设备(评估板(TPS92542))。
我们设法发送了数据 成功访问 读取 从主器件到从器件的帧 、 您可以从主器件的 CAN 收发器中找到以下快照
但芯片未响应。
根据你的手册,我们有两个 TPS 芯片,闪存地址29和30和 ACK 被禁用。
此外,在您的评估板上的 CAN 收发器的 CAN_L 上监视期间,帧损坏,但我们已检查
1 - CAN 收发器的电源输入、正常。
2- STB 引脚并接地、这正常。
请回答以下问题:
1-帧是否正确? 仅供参考、我们正在尝试从寄存器发送读取1字节 .
2-是什么导致帧仅在从端损坏?
3-在处理评估板之前是否需要进行任何配置?