This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92662-Q1:TPS92542评估板

Guru**** 1860360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1437162/tps92662-q1-tps92542-evaluation-board

器件型号:TPS92662-Q1

工具与软件:

作为 Valeo SW 团队,我们需要与您的评估板进行通信 (TPS92542)。

电流高 W 环境 是主设备(MCU 和 CAN_Transciever)和从设备(评估板(TPS92542))

我们设法发送了数据 成功访问  读取 从主器件到从器件的帧 、 您可以从主器件的 CAN 收发器中找到以下快照  

但芯片未响应。

根据你的手册,我们有两个 TPS 芯片,闪存地址29和30和 ACK 被禁用。

此外,在您的评估板上的 CAN 收发器的 CAN_L 上监视期间,帧损坏,但我们已检查  

   1 - CAN 收发器的电源输入、正常。

   2- STB 引脚并接地、这正常。

请回答以下问题:

  1-帧是否正确? 仅供参考、我们正在尝试从寄存器发送读取1字节 .

  2-是什么导致帧仅在从端损坏?

  3-在处理评估板之前是否需要进行任何配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mustafa、

    这些是门控器件、因此我们必须离线。  我会给您发送一封电子邮件。

    -fhoude.