This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51435:如果工作时的占空比超过80%是否会导致此器件损坏?

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR51435

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436883/lmr51435-does-working-with-over-80-duty-cycle-cause-damage-to-this-device

部件号:LMR51435

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我想使用 LMR51435设计一个直流/直流转换器、输入电压是24V、输出电压是20V3A、但占空比是83%、是否以83%的占空比工作会对该芯片造成损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据 数据表 第6.6节、该器件的最大占空比为97%:

    在24 VIN 至20 VOUT 下操作器件时、不应存在风险。   有关 使用此 IC 为您的应用设计合适的电路的进一步指导、请参阅数据表的应用部分8。

    谢谢!

    Joshua Austria.